This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z558EVM-084:SoC 未达到100%

Guru**** 2503935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411346/bq27z558evm-084-soc-is-not-reaching-100

器件型号:BQ27Z558EVM-084

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 BQ27Z558-084 EVM 板,我正在尝试为电池充电,即 INR 18650-25R。  

但充电时电池 SOC 没有达到100%。  我充电电池直到4.2 V ,但它达到了55%仅.

为什么不能达到100% SOC?

电池是否有问题或我缺少什么?

此致、

Sourav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sourav、  

    对于给定的电池、为了使监测计能够报告100% SOC、在充电期间必须满足一些条件。 这些条件被称为"有效充电终止"。 如果不满足有效的充电终止条件、则监测计将报告的最高 SOC 为99%、而监测计将永远不会报告100% SOC。 请确保为您的电池和充电器正确配置了有效的充电终止条件。 请参阅 BQ27z558技术参考手册中的第9.8节"有效充电终止"。  

    此致、  

    Robert。