This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052:TPSI3052中的临时 VDDP 关闭

Guru**** 2506285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410398/tpsi3052-temporary-vddp-switch-off-in-tpsi3052

器件型号:TPSI3052

工具与软件:

您好!

我有一个关于 TPSI3052中 VDDP 电源的行为的问题。 是否可以在短时间内关断 VDDP、同时使使使使使能引脚保持高电平、并且仍然 在次级侧使 VDRV 处于高电平(只要 VDDM/VDDH 电容器已充电)? 如果是、您能否确认集成变压器的功率传输 在此状态下(VDDP 暂时关闭)根本不会工作? 但在此状态期间是否传输了89MHz 载波? 该用例与我的应用非常相关。

谢谢!

Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢您联系我们。 我们正在对此进行研究、我们将在24小时内与您联系。

    此致、

    Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    如果 VDDP 斜降、VDRV 将在时序为后变为低电平  (典型值300us)  尽管如此  EN  保持高电平、如以下时序图所示:

    VDDP 驱动为低电平后不久、VDDH  电容器将放电、因此  VDRV  将驱动为低电平、如图所示。 至于通过集成变压器进行功率传输以及存在89MHz 载波、我将确认预期行为并环回。

    此致!

    Hussain