This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:TS PIN不使用、处理方法 Ω

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411110/bq25790-ts-pin

器件型号:BQ25790

工具与软件:

在2S电池应用中、不接电池时、采用BQ25790默认配置、若不使用TS PIN功能、如何处理TS PIN引脚?μ A

当前测试情况 μ A (2S):μ A

1、TS PIN通过10k电阻接地或悬空、插入充电器后(无电池状态)、VBAT无输出、VSYS输出7.2V;

2、RT1 = 5.1k、RT2 = 10k;VSYS和VBAT均输出23.5V。

请帮忙解答、十分感谢!μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    您可以用英语重新发布吗?

    此致、

    Jared Baxter