This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069 SC 启动问题

Guru**** 2504975 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404661/lm5069-lm5069-sc-startup-problem

器件型号:LM5069

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:
我正在使用 Lm5069。在我的设计中、我参考了 SNVA683、并对我的用例进行了一些调整。 我目前在50-48V 电压下的 SC 启动序列有一个问题。故障定时器无法充电、并且栅极长时间卡在4V 电压中、烧写 MOSFET。 (图1和2)
我尝试了很多方法、例如通过将故障计时器电容器降低到 SOA 图的安全侧、以及降低功率限制电阻器来降低故障计时器的安全性。增加了更多的输入电容、但这并没有进一步帮助栅极在4V 左右卡滞振荡且计时器被扩展之前工作的电压。(图3-8)
注意:您可以在图9中看到使用39k Ω 功率电阻器和10nF 故障计时器电容器时的所需行为。(原始设计参数)
之后、我尝试将 Rsense 值更改为较大的值、从1.3m Ω 更改为大约2m Ω、最后更改为5m Ω、以了解其电流检测问题是否存在其他问题。 我再次得到同样的问题类型在较低的电压电平,计时器不充电和栅极卡在4V 直到 MOSFET 烧伤图10-11你可以看到有用的行为在图12-13 , 5m 欧姆实验图14-16。
我的原理图和计算器工具 Excel (包含所有相关的示波器快照)包含在随附的 zip 文件中。
此致、
Daniel

e2e.ti.com/.../ti-support.zip