This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22968:关于在 VOUT1上应用3.3V 电压的影响的查询

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22968

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412023/tps22968-query-on-impact-of-applying-3-3v-at-vout1

器件型号:TPS22968

工具与软件:

您好、

我们在 设计中使用开关--> TPS22968QDMGRQ1将3.3V 切换到 板上的外设(RAM、闪存等)。

这意味着只有在微控制器闪存时 (PS1_EN =高电平)才会启用我们的外设。 但在生产期间、我们要对闪存进行编程、因为我们必须 为其提供3.3V 电源。 我们在 TPS 输出端提供了测试点。 问题是我们是否可以将3.3V 电压直接应用于生产中的 TPS 输出端? 它是否会影响 TPS 设备? 或任何反向电压流的机会 (但数据表 I dint 见体二极管).  请尽早告知您的反馈

此致、

Shyamasundar.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyamasundar:

    TPS22968没有反向电流阻断功能、因此反向电流可以流动。

    这些体二极管不适用于高连续电流、因此建议评估体二极管上的电流和功耗、以防止任何永久性损坏。

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush:

    此体二极管的最大额定值是多少?

    此致、

    Shyamasundar.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyamasundar:

    我们对体二极管没有额定值。 基于流过二极管的电流、我们可以询问设计人员。 一般来说、几 mA 不会导致任何问题。  

    此致、
    Arush