This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61253:无法通过200mA 负载启动

Guru**** 2504735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61253, TPS61253A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410445/tps61253-unable-to-start-up-with-200ma-load

器件型号:TPS61253

工具与软件:

嗨、团队:

客户在其项目中测试 TPS61253。

他们会发现、当输出获取200mA 负载时、如果首先使用电子负载机器施加负载、则输出无法启动到高达5V;

如果首先启动输出、则施加200mA 负载。 系统会正常工作。

我进行了另一个测试、使用8欧姆电阻器加载输出、然后启用输出、它不会正常启动;Vin 电流被钳位到~Ω 200mA。 尝试6欧姆、相同的结果、Vin 被钳位到~200mA

您能帮助了解一下 TPS61253为何无法使用负载启动吗?

谢谢、此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅第9.3.4节、了解启动时的电流能力、在启动期间、电流被限制在约~μ A 200mA。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    感谢您的反馈。

    TPS61253A 是否具有相同的电流限制? 仍然是200mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS61253A 为~1A。

    此致、

    Nathan