This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:无法实现100% PWM

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410763/ucc27712-q1-not-able-to-achieve-100-pwm

器件型号:UCC27712-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27712UCC25800

工具与软件:

我正在尝试使用此驱动器将电机驱动至高侧、如图所示。 VSYS 的电压范围为21-29V。 连接电机时只能达到80%的效率、连接电阻负载时只能达到90%的效率。 在此之后、即使对于输入、驱动器输出也为零。 我尝试将负载消耗的电流从1A 更改为0.1A、但没有任何效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithu:

    对于延迟、我们深表歉意。 已将主题分配给合适的专家。 请允许我们在明天的达拉斯时间下班前与您联系。 感谢您的理解和耐心。

    此致!

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最初、我认为我的问题在于自举电容器、因此我探测了它。 我可以看到、由于自举电压大约低于7.3V、系统将关闭、然后在充电后再次打开(无标题的 PWM 为 80%)。

    当 PWM 高于~80%时、即使电容为12V、输出也会变为零、如下所示。 在这里、PWM 从0-100%增加。 红色是流过电机的电流(或者我同时尝试使用两种负载时的电阻负载)。 黄色是盖子。

    我想说的是、当电容器中的充电电压降至~7.2V 以下且输出关闭但100%时、即使电容器充电回至高于 UVLO 的12V 电压且输出不存在、也会发生 UVLO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    展示电阻负载问题的清晰图像。

    另一个观察结果是、我曾尝试从0缓慢增加占空比至100、然后恢复为零。 我观察到80到100后,回到80它的错误行为,但工作顺利从0-80和80到0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jithu、您好!

    要在高侧浮动驱动器上真正实现100%占空比、需要为 HB-HS 引脚提供专用的浮动偏置。 自举偏置方法始终具有一定的最大导通时间限制、因为 HB-HS 偏置最终将降至 UVLO 以下。

    您看到的 HB 偏置降至 UVLO 以下以及 HO 输出响应的一些行为可能与以下各项有关。 从 HB-HS 达到 UVLO 上升阈值到 HO 输出响应之间存在 UVLO 延迟时间。 此外、包括 UCC27712在内的大多数600V 驱动器都有一个边沿触发电平转换器、用于更大限度地降低输入端到浮动高侧电平转换器的功率损耗。 当 VDD 和 HB 偏置高于 UVLO 时、电平转换器会在输入信号的导通和关断边沿上发送固定脉冲、从而导通和关断 HO 输出。 如果在存在输入上升沿时 HB 低于 UVLO 阈值、则 HO 不会开启。 如果输入继续保持高电平且 HB 上升至 UVLO 以上、则由于上升沿丢失、HO 仍将关闭。 HO 将 在 下一个 HI 上升沿期间导通。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jithu、您好!

    要在高侧浮动驱动器上真正实现100%占空比、需要为 HB-HS 引脚提供专用的浮动偏置。 自举偏置方法始终具有一定的最大导通时间限制、因为 HB-HS 偏置最终将降至 UVLO 以下。

    您看到的 HB 偏置降至 UVLO 以下以及 HO 输出响应的一些行为可能与以下各项有关。 从 HB-HS 达到 UVLO 上升阈值到 HO 输出响应之间存在 UVLO 延迟时间。 此外、包括 UCC27712在内的大多数600V 驱动器都有一个边沿触发电平转换器、用于更大限度地降低输入端到浮动高侧电平转换器的功率损耗。 当 VDD 和 HB 偏置高于 UVLO 时、电平转换器会在输入信号的导通和关断边沿上发送固定脉冲、从而导通和关断 HO 输出。 如果在存在输入上升沿时 HB 低于 UVLO 阈值、则 HO 不会开启。 如果输入继续保持高电平且 HB 上升至 UVLO 以上、则由于上升沿丢失、HO 仍将关闭。 HO 将 在 下一个 HI 上升沿期间导通。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否建议一种使用浮动偏置实现100%占空比的方法? 它是否涉及基于晶体管的隔离电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jithu、您好!

    TI 有面向隔离式偏置电路的简单解决方案。 UCC25800和 SN650x 器件是简单易用的小型器件、具有现成的变压器。

    下面是这些产品与数据表链接的链接。 数据表介绍了电路和设计细节。

    https://www.ti.com/isolation/power-signal-isolators/transformer-drivers/products.html

    此致、