主题中讨论的其他器件:UCC27712、 UCC25800
工具与软件:

我正在尝试使用此驱动器将电机驱动至高侧、如图所示。 VSYS 的电压范围为21-29V。 连接电机时只能达到80%的效率、连接电阻负载时只能达到90%的效率。 在此之后、即使对于输入、驱动器输出也为零。 我尝试将负载消耗的电流从1A 更改为0.1A、但没有任何效果。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:

我正在尝试使用此驱动器将电机驱动至高侧、如图所示。 VSYS 的电压范围为21-29V。 连接电机时只能达到80%的效率、连接电阻负载时只能达到90%的效率。 在此之后、即使对于输入、驱动器输出也为零。 我尝试将负载消耗的电流从1A 更改为0.1A、但没有任何效果。
最初、我认为我的问题在于自举电容器、因此我探测了它。 我可以看到、由于自举电压大约低于7.3V、系统将关闭、然后在充电后再次打开(无标题的 PWM 为 80%)。 
当 PWM 高于~80%时、即使电容为12V、输出也会变为零、如下所示。 在这里、PWM 从0-100%增加。 红色是流过电机的电流(或者我同时尝试使用两种负载时的电阻负载)。 黄色是盖子。

我想说的是、当电容器中的充电电压降至~7.2V 以下且输出关闭但100%时、即使电容器充电回至高于 UVLO 的12V 电压且输出不存在、也会发生 UVLO。

Jithu、您好!
要在高侧浮动驱动器上真正实现100%占空比、需要为 HB-HS 引脚提供专用的浮动偏置。 自举偏置方法始终具有一定的最大导通时间限制、因为 HB-HS 偏置最终将降至 UVLO 以下。
您看到的 HB 偏置降至 UVLO 以下以及 HO 输出响应的一些行为可能与以下各项有关。 从 HB-HS 达到 UVLO 上升阈值到 HO 输出响应之间存在 UVLO 延迟时间。 此外、包括 UCC27712在内的大多数600V 驱动器都有一个边沿触发电平转换器、用于更大限度地降低输入端到浮动高侧电平转换器的功率损耗。 当 VDD 和 HB 偏置高于 UVLO 时、电平转换器会在输入信号的导通和关断边沿上发送固定脉冲、从而导通和关断 HO 输出。 如果在存在输入上升沿时 HB 低于 UVLO 阈值、则 HO 不会开启。 如果输入继续保持高电平且 HB 上升至 UVLO 以上、则由于上升沿丢失、HO 仍将关闭。 HO 将 在 下一个 HI 上升沿期间导通。
此致、
Jithu、您好!
要在高侧浮动驱动器上真正实现100%占空比、需要为 HB-HS 引脚提供专用的浮动偏置。 自举偏置方法始终具有一定的最大导通时间限制、因为 HB-HS 偏置最终将降至 UVLO 以下。
您看到的 HB 偏置降至 UVLO 以下以及 HO 输出响应的一些行为可能与以下各项有关。 从 HB-HS 达到 UVLO 上升阈值到 HO 输出响应之间存在 UVLO 延迟时间。 此外、包括 UCC27712在内的大多数600V 驱动器都有一个边沿触发电平转换器、用于更大限度地降低输入端到浮动高侧电平转换器的功率损耗。 当 VDD 和 HB 偏置高于 UVLO 时、电平转换器会在输入信号的导通和关断边沿上发送固定脉冲、从而导通和关断 HO 输出。 如果在存在输入上升沿时 HB 低于 UVLO 阈值、则 HO 不会开启。 如果输入继续保持高电平且 HB 上升至 UVLO 以上、则由于上升沿丢失、HO 仍将关闭。 HO 将 在 下一个 HI 上升沿期间导通。
此致、
Jithu、您好!
TI 有面向隔离式偏置电路的简单解决方案。 UCC25800和 SN650x 器件是简单易用的小型器件、具有现成的变压器。
下面是这些产品与数据表链接的链接。 数据表介绍了电路和设计细节。
https://www.ti.com/isolation/power-signal-isolators/transformer-drivers/products.html
此致、