请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25790 主题中讨论的其他器件: BQ25798
工具与软件:
我们正在使用包含 BQ25790驱动程序代码的 BQ25798 BMS IC、并且我们正在尝试从 BMS 读取电压和电流。 以下是我们收集的数据:
充电期间:
- VBAT:8V
- IBAT:960mA
- VBUS:4.7V
- IBUS:2.6A
在放电期间:
- VBAT:7.6V
- IBAT:0mA
- VBUS:34mV
- IBUS:0mA
为什么在放电期间得到 IBAT = 0mA?