This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798

Guru**** 2796815 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414034/bq25798-bq25798

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:TPS25730

工具与软件:

我的电路有问题、似乎无法诊断问题所在。 我的电路包含一个 TPS25730 USB-C 控制器和一个 BQ25798 4节降压/升压电池充电器。 25730控制器在 PPHV 引脚上输出20VDC、但25798升压电池充电器仅在 SYS 引脚上输出4VDC。 内部线性稳压器(REGN) https://github.com/seandigiovanni/Battery-Charger-Circuitof25798将产生5V 电压。 如果需要、我可以上传原理图或发布指向原理图的链接。 在这方面的任何帮助都将是有帮助的。 我预计25798电池充电器的 SYS 将产生大约15伏的电压。

此致、

Sean DiGiovanni