This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:检测 Hi-Z 模式

Guru**** 2503735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414894/bq25125-detecting-hi-z-mode

器件型号:BQ25125

工具与软件:

我可能错过了一些东西-但是...

表9-1记录了依赖于 CD 输入和 Vin 的器件 x4状态。

但是-为了知道我在哪个状态-我需要知道是否 Vin > Vuvlo。

我显然知道 CD 引脚的状态。

不过、如果处于 Hi-Z 模式、则无法测量 Vin、其中消耗的电流最低(1.35ua vs 6.8ua  )

在 Hi-Z 模式下、I2C 不起作用。

PG 引脚也是如此。

所以-我正在寻找确定我所处的状态的最佳做法。

.js.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    如果/CD 为 低电平 并且 VBAT 存在、并且 I2C 通信不可用、这是高阻态模式的指示器。 高阻态取决于 VBAT 是否存在、VIN 是否存在以及/CD 是否为低电平。

    -如果 VBAT 不存在,则器件电源轨将被禁用,主机控制器将被关闭。

    -如果/CD 为高电平,我们将处于活动 BAT 模式,这确实启用了 I2C,它是已知的低电平状态,所以这个可能性可以被放弃。

    -如果 VIN 存在,那么 I2C 应该可用,而不考虑/CD。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说的是、我应该测试 I2C 是否可用作限定符。

    使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、PG 低电平(电源正常)始终有效。