工具与软件:
尊敬的支持部门
我正在测试 UCC28881反激式电压源的设计。 它适用于输入电压 CCA 较低(最高90VAC)的情况。 一旦它几乎没有达到请求的输出参数(CCA 24VDC/0.15A)、就开始以某种方式限制开关。 可能会启动一些保护。 存在 datashet i (limit)= 440mA。 我希望该值为 RMS。 到目前为止、我没有达到这个限值。 您能考虑一下有什么问题吗?
谢谢你
Zdenek
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的支持部门
我正在测试 UCC28881反激式电压源的设计。 它适用于输入电压 CCA 较低(最高90VAC)的情况。 一旦它几乎没有达到请求的输出参数(CCA 24VDC/0.15A)、就开始以某种方式限制开关。 可能会启动一些保护。 存在 datashet i (limit)= 440mA。 我希望该值为 RMS。 到目前为止、我没有达到这个限值。 您能考虑一下有什么问题吗?
谢谢你
Zdenek
您好、Zdenek
感谢您联系我们。
440mA 是峰值电流限制。 我认为初级压差位于下侧1.28mH。 看起来达到了 TON_LIMIT。
125V (90Vac)最小恒压电压下、Iin_avg = PIN/Vmin = 3.6/125 = 29 mA。
IIN_pk =(Iin_avg * 2)/ Dmax =(29 mA * 2)/ 0.485 = 120 mA - UCC28881 IPK 漏极最小值为315 mA
Lpri =(Vmin * Dmax)/(IPK * fmax)=(120 * 0.485)/(0.315 * 62kHz)= 3mH
这可能是达到功率限值的原因。
此致、
Harish