This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:隔离型反激式设计-输出功率故障

Guru**** 2504175 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414133/ucc28881-isolated-flyback-design---troubles-with-output-power

器件型号:UCC28881

工具与软件:

尊敬的支持部门

我正在测试 UCC28881反激式电压源的设计。 它适用于输入电压 CCA 较低(最高90VAC)的情况。 一旦它几乎没有达到请求的输出参数(CCA 24VDC/0.15A)、就开始以某种方式限制开关。  可能会启动一些保护。 存在 datashet i (limit)= 440mA。 我希望该值为 RMS。 到目前为止、我没有达到这个限值。 您能考虑一下有什么问题吗?  

谢谢你  

Zdenek

 e2e.ti.com/.../SCH_2B00_Transformer.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zdenek

    感谢您联系我们。

    440mA 是峰值电流限制。 我认为初级压差位于下侧1.28mH。 看起来达到了 TON_LIMIT。

    125V (90Vac)最小恒压电压下、Iin_avg = PIN/Vmin = 3.6/125 = 29 mA。

    IIN_pk =(Iin_avg * 2)/ Dmax =(29 mA * 2)/ 0.485 = 120 mA - UCC28881 IPK 漏极最小值为315 mA

    Lpri =(Vmin * Dmax)/(IPK * fmax)=(120 * 0.485)/(0.315 * 62kHz)= 3mH

    这可能是达到功率限值的原因。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Harish

    我将尝试用初级侧的更高电感替换变压器。 我的设计基于 TI WEBENCH 设计器。 它建议使用0.88mH 的初级电感。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    我会尽快为您提供反馈。 感谢您的提示。

    Zdenek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zdenek:

    当然、更换变压器后请告知我们反馈。

    此致、

    Harish