This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:EMC 辐射问题

Guru**** 2504935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414845/tps65150-emc-radiation-issue

器件型号:TPS65150

工具与软件:

我遇到与我们器件的 LCD 板相关的 EMC 辐射问题。 该电路板有两个开关稳压器:一个用于将12V 转换为5V 的 TPSM82903ISR 和一个 TPS65150PWP、用于生成 VGH (18V)、VGL (-6V)和 AVDD (9V)的 LCD 电压。 此外、还有用于背光的 TPS61169DCKR LED 驱动器、其背光 LED 工作电压为17.5V 和290mA。

LCD 数据通过51.2 MHz 上的 LVDS 经 DS90LV804TSQX 传输。 我已经附上了 EMC 图、但我不确定频率超过限值是来自开关稳压器还是由 LVDS 接口引起。

我还附上了稳压器的布局和原理图以供参考。 布局受到机械限制的限制、导致电感器的位置距离稳压器比理想值更远。

任何人能否深入了解开关稳压器或 LVDS 是否导致了 EMC 问题并提供可能的解决方案?



这是 PCB 上没有任何铜带时的测试结果。

这就是稳压器被铜带覆盖时的测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navid:

    您是否具有 LCD 驱动器和背光驱动器 SW 节点的波形? 我想看看这些节点是否有任何高频振铃、因为您将电感器放置在离 IC SW 引脚太远的位置。

    BR

    Patrick