This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:有关 BQ7790518的疑问

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415098/bq77905-doubts-regarding-bq7790518

器件型号:BQ77905
主题中讨论的其他器件:BQ7718

工具与软件:

您好!

我计划使用 BQ7790518电池保护器来支持8节和6节电池。 需要满足以下规格:  

1.电芯电平过压截止值为4.3V。

2.板级温度最低为150摄氏度。

3.该电路在放电过程中不会被使用,只需要充电 OV 保护。

我可以将 SRP 和 SRN 引脚短接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goutam:

    您可以短接 SRP 和 SRN、但这会影响第8.3.6节中所述的体二极管保护和状态比较器。 需要注意的一点是、建议在最高85摄氏度的温度下使用该器件

    如果您只需要 OV 保护器、那么您可能还需要考虑堆叠2个 BQ7718。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我肯定会考虑您对 BQ7718的建议。 在我的示例中、环境温度最高为55摄氏度对于 BQ7790518、这会是个问题吗? 另外、请注意、我在充电器本身就具备了温度保护功能、对于 BQ7790518、我已将 TS 引脚上的电压固定为始终为50%VTB、从而禁用了温度保护功能。 它会正常工作吗?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您能否验证原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想介绍 BQ7718的设计注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goutam:

    在本例中、环境温度最高将是55摄氏度对于 BQ7790518、这是不是问题?

    55摄氏度不是问题、这在建议限制范围内。

    此外、请注意、我在充电器自身具备的温度保护措施、对于 BQ7790518、我已通过将 TS 引脚上的电压固定为始终为50%VTB 禁用了温度保护。 它是否可以正常工作?

    建议使用固定10k 电阻器来禁用该器件上的温度保护、因此这种方法将按预期正常工作。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 您能否查看原理图? 同样、要求保持不变、应在每节电池的电压为4.3V 时触发过压切断。 此外、我保留了检测电阻器、以实现精确的电流检测以及 CHG 和 DSG MOSFET 的安全导通。 请注意、此电路不用于放电。 希望原理图正确且可以链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goutam:

    原理图看起来不错、唯一不正确的地方是顶部器件上的 TS 连接。 R17应该连接到本地器件接地、而不是一直连接到 BAT-。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 感谢您指出这一点。  

    再次感谢您的帮助。

    此致

    Goutam