工具与软件:
尊敬的团队:
我的客户遇到未使用 TS 引脚的问题。 他们想要将 TS_IGNORE 配置为1、但是、由于 TS_IGNORE 因故障而为0、在仅交流条件下(无电池)、充电器 在 MCU 之前唤醒、通过下面的连接、他们找到 VSYS 和 VBAT 甚至达到23.5V。 他们想知道如何处理未使用的 TS 引脚、是否应该将其悬空?
【测试结果】:
条件:默认寄存器设置、未连接负载。 未连接电池、连接交流电
组装 R0550后、VSYS 和 Vbat 达到23.5V (客户想知道原因)
未组装 R0550时、VSYS 为7.2V、VBAT 无输出
谢谢你
Charles