This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:Rsense 值变化问题。

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415666/lm3481-q1-rsense-value-change-question

器件型号:LM3481-Q1

工具与软件:

您好!

我们根据客户需要的规格制作了 WEBENCH。

e2e.ti.com/.../6138.WBDesign86.pdf

Rsense 值为2.46928m Ω。

2.46928 m Ω 是定制规格、因此我要将其更改为不同的值。

您要更改的值超出了您在 WEBENCH 中建议的值。

如果我将 Rsense 值更改为2m Ω 或3m Ω、会出现什么样的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵贵强

    感谢您使用 e2e 论坛。

    此精确值没有物理电阻分量、因此选择2m Ω 或3m Ω 是合理的。
    对器件本身的影响是峰值电流限制已更改(器件触发过流保护并开始限制占空比的时间点)。

    是否更适合2m Ω 或3m Ω 取决于客户的预期负载条件。 我们通常建议使用较低的值、以便在正常运行期间不会意外触发 OCP。

    您还可以使用我们的快速入门计算器工具、查看基于不同检测电阻的最大电流限制:
    https://www.ti.com/tool/download/LM3481-BOOST-CALC

    此致、
    Niklas