This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:电流消耗

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414301/tps61299-current-consumption

器件型号:TPS61299

工具与软件:

我对 TPS61299的消耗有一些疑问

、我已经在工作台上组装了下面的电路。 



从我所理解的 TPS61299xA 具有强制直通模式、其实际工作方式与开关类似。

在使能引脚设置为的情况下测量该电路的功耗 低电平 "我明白了。 300uA 、这是否符合预期? 
如果我使用 TPS61299x 、它具有真正的断开连接操作模式、我是否具有相同的消耗量、或者我是否可以期待一些东西 95nA 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adono:

    什么是 Vin ,对于 tps61299A 当 EN 为低电平时,电流应该是60nA。

    对于 tps61299、当 En 为低电平时、电流通常应为30nA、但应允许轻微振动。  
    可能设置与我们的测试不同。 什么是 VIN、用来测试电流的仪器是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、今天我发现存在焊接问题、消耗量已达到极限 100nA . 关于另一个问题、如果我只需将器件型号从更改为

    TPS61299xA 
    TPS61299x 

    EN 引脚设置为 低电平 输出端是否没有电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您是对的、EN 低电平、TPS61299无输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Nini Zhong!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气