This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:过压保护阈值

Guru**** 2505485 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61048, TLV61070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412373/tlv61070a-overvoltage-protection-threshold

器件型号:TLV61070A
主题中讨论的其他器件:TLV61048

工具与软件:

嗨、团队:

我们的客户希望使用该器件目标输出电压典型值5.5V±3%。 但是、该器件的 Vovp 最小值为5.5V~最大值为6.0V。  

这可能会导致 OVP 产生不稳定的行为。

这种理解是否正确?

此外、如果建议在 TI 升压 转换器中替换为更高的输出电压产品、建议使用 TLV61048?  

如果还有其他选项(接近值和同步)、请告诉我。

 

请您对此发表意见。

此致、

Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    是的、回答正确、因此在这种情况下不建议使用 TLV61070A。

    您能否提供更多有关您的申请条件的信息? 例如、输入电压范围、输出电压范围、输出电流范围…… 这样我们就可以向您推广合适的器件。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan San:

    感谢您的宝贵意见。 我们推荐其他产品。

    以下是客户的要求,它有助于您推广一些产品。

    输入电压:2.7V 至5.4V

    输出电压:±3%值5.5V μ V

    输出电流:最大1A

    低成本(目标价格约为0.5美元)

    这是高优先级要求、低 Iq 和高效率可让客户感受到优势。

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、teritama、

    现在内森不在办公室里。 请在明天之前获得解答。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    TLV61048可支持、 但我们建议选择600kHz 选项、而不是1MHz、否则当在 VIN=5.4V 和 VOUT =5.5V 下运行时、输出电压可能会出现较大纹波。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan San:

    感谢您的评论。 我向客户推荐 TLV61048乘以600kHz 开关频率。

    此致、

    Teritama