This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:我们是否有推荐的用于驱动 PDLC (直流/交流逆变器、10W 电平)的解决方案

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415215/ucc27282-do-we-have-recommended-solution-for-driving-pdlc-dc-to-ac-inverter-10w-level

器件型号:UCC27282

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否有推荐用于驱动 PDLC 的直流/交流解决方案?  

输入电压为5VDC、由适配器供电。 输出要求:交流输出电压~40VAC、输出功率~10W。

请您检查下面的解决方案是否 可行吗?

使用升压控制器: 5VDC 至40VDC 输出。  然后使用一个 MCU 来控制 UCC27282+FET 以生成40VAC。

我们是否有类似的参考设计?

非常感谢。

此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Terry、

    感谢您发送编修! 将 UCC27282用于所述的解决方案应是可行的。 遗憾的是、我们没有这种参考设计。

    此致!

    格兰特·威尔逊