This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:WEBENCH 值的仿真问题

Guru**** 2506985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416311/lm61440-q1-simulation-problem-with-webench-values

器件型号:LM61440-Q1

工具与软件:

您好!

我在 WEBENCH 中使用了此器件;输入= 4V 至22V、输出= 3.3V、0.5A、并获取了数据表中定义的低于200kHz 的频率。

使用 LM61440AFS-Q1 PSpice 瞬态模型进行仿真时:  

RT 对 SW 波形没有影响。

输入电压为11V 时、输出不稳定。

此器件的 WEBENCH 计算是否存在问题?

能否在 Rt 正常工作的情况下进行 PSpice 仿真?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将请我们的应用工程师查看这个问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件采用频率折返、当接近轻负载或占空比波束非常低/很小时(最短导通时间、最短关断时间)、可能会发生频率折返。

    如果您想在标称条件下表现出开关频率、请在不太极端占空比和/或较高负载下进行评估。

    12Vin、3.3Vout、4A。

    如果您不需要频率折返、请使用 FPWM 可订购产品。 LM61440AFS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的仿真基于 WEBENCH 建议、使用了  LM61440AFS 模型、我可以看到输出不稳定。

    我想知道我是否可以使用此器件或搜索另一个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建议在此应用中使用此器件。

    您的 webench 有一些外显值、可能是导致报告不稳定的原因。  

    我已为您开始 webench 设计、组件选择展现出稳定性、我推荐给您。  

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    您好!

    感谢您的回答。

    所附链接不起作用、请重新发送。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、不客气。 很抱歉您访问的页面不存在。

    请查看它现在是否起作用。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    输入了12Vin、3.3V、负载电流为4A。 此 BOM 足以满足您的 VIN 范围和减小的负载电流。 如果将其设置为标称条件以及满负载电流、无源值会更加现实。