请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM843620 主题中讨论的其他器件: TPSM843A22
工具与软件:
大家好、团队成员:
客户计划 在 X 射线系统中评估 TPSM843620。 一些有关 EMI 的要求、如下所示。
- TPSM843620 EMI 测试结果/性能/报告
- 它的集成电感器是否具有屏蔽层?
此致、
迪伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
客户计划 在 X 射线系统中评估 TPSM843620。 一些有关 EMI 的要求、如下所示。
此致、
迪伦
e2e.ti.com/.../Silent-Switcher-vs-Draco-presentation_5F00_rev1.pptx
这是一项 EMI 研究。
电感器未屏蔽。
David、
感谢您的快速支持。 您能否只提供 TPSM843620的版本?
谢谢!
迪伦
尊敬的 David:
我们是否有 可以支持8Vin、0.85Vout 和6A Iout 的屏蔽电感器模块?
是、TPSM843A22、 https://www.ti.com/product/TPSM843a22