This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61372:D/S 的封装尺寸不同

Guru**** 2506375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416905/tps61372-body-size-different-in-d-s

器件型号:TPS61372

工具与软件:

嗨、团队:

客户发现 D/S 的封装尺寸不同:一个是 1.57mm× 1.52mm、一个是1.542mm  * 1.482mm。 请告诉我们应该参考哪一个、谢谢。

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    请参阅此封装尺寸的  1.57mm× 1.52mm . 它们是最大 X/Y 尺寸。  

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    好的、似乎它大于下面的值、我知道为什么会有这样的差异吗?

    谢谢、Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    很抱歉、我不知道区别是如何产生的。

    请参阅以下正确的 D 和 E 尺寸

     

    最小值-µm μ V

    µm 值-μ A

    最大值-µm μ V

    E

    1484.

    1504.

    1524.

    D.

    1532.

    1552.

    1572

    我已经提交了纠正 ePOD 的申请。

    此致

    Lei