This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:如何使用关于 UCC25600的开环

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417011/ucc25600-how-to-use-open-loop-about-ucc25600

器件型号:UCC25600

工具与软件:

我曾尝试调整补偿器、但当我开始扫描环路时、它始终会影响输出电压。

由于输出电压为580V、因此我尝试使用开环方法进行扫描。 如何调整 UCC25600以实现开环输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为此、您应该能够断开光耦合器、并使用带有偏置电源的 NPN 晶体管来调节 RT 充电电流。

    下面的原理图展示了实现方法。   您可以开始将 NPN 发射极到接地电阻的值设置为与 R1相同的值。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、