This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160-Q1:TPS62160-Q1查询

Guru**** 2504735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416712/tps62160-q1-tps62160-q1-inquiry

器件型号:TPS62160-Q1

工具与软件:

您好!  
我将  在其中一个电路板中使用 TPS62160-Q1、以便从12V 输入生成5V 输出。 我已经在数据表中将电路构建为类似这样的、更改了电感器和 FB 电阻器的值以匹配应用要求。 在测试时, 我注意到一件奇怪的事情上拉电阻器(标记为红色)后的引脚电压是3.5V 而不是5V ! 我将使用100k 作为上拉电阻器。
你能帮助解释为什么会发生这样的事情吗?
提前感谢
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    是您在此条件下设置的输出5V?

    我看到原理图很好、如果输出正常、PG 应该为5V。

     谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:
    感谢您的答复。 输出为4.89V、PG 引脚的电压(上一图片中的红色标记)为3.56V  
    感谢您的帮助!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    您是否能够测试 PG 到 GND 的阻抗?

    恐怕可能会有一些从 PG 到 GND 的泄漏电流。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:
    我测量了 PG 和 GND 之间的阻抗、结果是190k Ω
    谢谢!  
    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    这可以满足我们的怀疑。

    通常、PG 至 GND 应具有高阻抗、因为内部 PG 是开漏 MOS 至 GND。

    我认为您的布局中可能会出现一些意外情况。

    您能否移除 IC 并再次将 PG 测试点测试到 GND。 如果是、我们可以确认 必须是布局 问题或 PCB 问题。

    谢谢!

    Colin