This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:推荐用于3.3V 输出的变压器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753AEVM-004, TPS23758, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413987/tps23758-recommended-transformer-for-3-3v-ouptut

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他器件: TPS23753A、TPS23753AEVM-004

工具与软件:

您好!

您能否推荐将变压器与 TPS23758配合使用来生成3.3V 输出?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    PD 应用程序专家 Diang 不在办公室,请预计他的答复会延迟。 感谢您的耐心等待!

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您发送编修!

    1.输出电流是多少?

    2.负载调节和输出电压精度有什么要求? 如果要使用 TPS23758和初级侧调节(PSR)、负载调节和输出电压精度可能不如次级侧调节(SSR)(使用 SSR 时、建议使用 TPS23753A)。

    下面是一些额定电压为3.3V 的反激式转换器变压器。 但它们并非针对 PSR 而设计。 如果它们不适用于 PSR、 负载调节和输出电压精度可能不是很好(取决于您的应用要求)。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    您提到的这些变压器似乎缺少同步输出 FET 所需的次级输出。  我找到了 HA3801和 DA2257。  这两种方法中的任何一种都能正常工作吗?  我很关心3.3V 电源轨上1A 左右输出时的能效、因为我们没有主动冷却。

    谢谢!

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们对延误深表歉意。 请给 Diang 一些时间来回复您的查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    很抱歉迟到了响应。

    您可以使用这两者并使转换器正常工作。 DA2257有两个输出5V 和3.3V。 如果您想使用、可能有一个未使用的绕组。  DA2257具有低电感、可实现更高的 DCM 运行频率。   HA3801在这两者之间可能更好。  

    我最大的问题是 您希望实现的负载调节和输出电压精度如何? 因为您要使用采用 PSR 的 TPS23758、所以它通常具有较差的负载调节和 输出电压精度 、尤其是在反激式变压器不是为 PSR 设计的情况下。 如果使用 SSR、变压器要求不像 PSR 变压器那么高、TPS23753A 更适合 SSR。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    您是否验证过任何变压器可与 TPS23758配合使用、用于可提供高效率的低功耗应用(2-4W)?  如果输出电压大于3.3V、我可以添加相当高效的降压稳压器、以获得设计所需的所有不同电压。  我注意到 HA3801看起来具有相当高的漏电感、这可能会转换为效率较差。

    谢谢!

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的答复。 我没有 TPS23758的3.3V 测试经验。 我可以找到 TPS23753A 的两个效率数据。 其中、TPS23753AEVM-004的效率略高。  

    使用了 TPS23753AEVM-002、POE70P-33L 或835-01045FC:

     使用了 TPS23753AEVM-004、HA3801-BL 或835-01040FC:

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    您是否有为 TPS23758推荐可提高低功耗效率的变压器?  我可以使用3.3V 至5.5V 的输出电压?  我要寻找的输出功率为2-4W。 我将在输出端使用降压稳压器来生成系统所需的电压、以便调节精度不是太重要。

    谢谢!

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您确认负载调节问题。  

    根据 TPS23753AEVM-004 3.3V 输出测试数据、建议使用具有更高效率的 HA3801-BL 或835-01040FC。

    此致、

    Diang