主题中讨论的其他器件: TPS23753A、TPS23753AEVM-004
工具与软件:
您好!
您能否推荐将变压器与 TPS23758配合使用来生成3.3V 输出?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
您能否推荐将变压器与 TPS23758配合使用来生成3.3V 输出?
谢谢
Daniel、您好!
感谢您发送编修!
1.输出电流是多少?
2.负载调节和输出电压精度有什么要求? 如果要使用 TPS23758和初级侧调节(PSR)、负载调节和输出电压精度可能不如次级侧调节(SSR)(使用 SSR 时、建议使用 TPS23753A)。
下面是一些额定电压为3.3V 的反激式转换器变压器。 但它们并非针对 PSR 而设计。 如果它们不适用于 PSR、 负载调节和输出电压精度可能不是很好(取决于您的应用要求)。

此致、
Diang
Dan、您好。
很抱歉迟到了响应。
您可以使用这两者并使转换器正常工作。 DA2257有两个输出5V 和3.3V。 如果您想使用、可能有一个未使用的绕组。 DA2257具有低电感、可实现更高的 DCM 运行频率。 HA3801在这两者之间可能更好。
我最大的问题是 您希望实现的负载调节和输出电压精度如何? 因为您要使用采用 PSR 的 TPS23758、所以它通常具有较差的负载调节和 输出电压精度 、尤其是在反激式变压器不是为 PSR 设计的情况下。 如果使用 SSR、变压器要求不像 PSR 变压器那么高、TPS23753A 更适合 SSR。
此致、
Diang
Daniel、您好!
感谢您的答复。 我没有 TPS23758的3.3V 测试经验。 我可以找到 TPS23753A 的两个效率数据。 其中、TPS23753AEVM-004的效率略高。
使用了 TPS23753AEVM-002、POE70P-33L 或835-01045FC:

使用了 TPS23753AEVM-004、HA3801-BL 或835-01040FC:

此致、
Diang