This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:谁知道该原理图中 L2、L4和 L5的电感值是多少?

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414468/ucd3138-who-knows-what-the-inductance-values-of-l2-l4-and-l5-in-this-schematic-are

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件:TIDM-1000、、 C2000WARE

工具与软件:

TI Designs:TIDM-1000
基于 Vienna 整流器的三相功率因数校正器
采用 C2000 MCU 的校正(PFC)参考设计


谁知道该原理图中 L2、L4和 L5的电感值是多少? 您能否提供此原理图的 BOM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否有适用于三相 PFC 电感计算的应用或表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我假设您指的是基于 C2000的 TIDM-1000 EVM (而不是主题中提到的 UCD3138)。 您能确认吗?

    TIDM-1000的 BOM 如下所示  

    TIDM-1000参考设计| 德州仪器 TI.com

    使用 C2000 MCU 基于 Vienna 整流器的三相功率因数校正 BOM (修订版 A)

    提到的电感值 为3mH (请参阅 ti.com/lit/ug/tiducj0g/tiducj0g.pdf 上设计指南的第3页)。


    我们将重新确定是否有任何电感计算工具。


    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    但我认为 Ldm1、Ldm2和 Ldm3是滤波电感器、而 L2、L4和 L5应该是 PFC 电感器。  

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谁可以解决我的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谁可以解决我的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我想您不是 UCD3138的问题。 如果需要、您可以在该主题中将问题再次发布到 C2000并从主题中删除 UCD3138、以帮助合适的团队支持您的问题吗?

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BOM 指示 L2、L4和 L5为 53PR116-292。 如图所示、这些是 PFC 电感器。 随附的是数据表。  

    请注意、该数据表包含在 DPSDK 的参考设计详细信息中。

    e2e.ti.com/.../53PR116_2D00_292_5F00_110716.pdf

    如果需要有关电感器的更多具体信息、我建议联系 Vitec、因为元件制造商对于公开共享信息有不同的政策。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否有适用于三相 PFC 电感计算的应用或表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道 L2、L4和 L5的值是如何计算和推导出?的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道直流母线电压的值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计指南应提及计算。

    所有提供的计算都可以在 DPSDK 中的"C:\ti\c2000\C2000 Ware_Digital SDK_451_SDK_5_02_00_00\solutions\tidm_1000\hardware"下找到。

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

    此致、

    Cody