This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54425:电源正常运行状态

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418262/tps54425-powergood-behavior

器件型号:TPS54425

工具与软件:

大家好、团队成员:

我打开了 FB 端子并在 VCC_5V 上进行了过压测试。

在此测试期间、VCC_5V (蓝色)上升到刚好低于10V、然后下降到0V、而 PG 信号(黄色)保持高电平。

对于 IC、此行为是否正确?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否上传波形图和原理图? 如何"打开 FB 端子"?

    此致、

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从附加电路(tps54425_OPEN.PNG)中移除了 R5、并在 VCC_5V 上执行了过压测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FB 和 VO 引脚上的绝对最大电压为6.5V、因此10V 可能会损坏器件。 测试 PG 函数时、您需要使器件保持通电状态。

    PG 上拉电阻器 R9的值是多少? 我看到 PG 信号的转换速率非常低。  

    请选中此复选框。

    此致、

    Shipeng