This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62152:低侧开关有缺陷- TPS62152RGTT

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417230/tps62152-defective-low-side-switch---tps62152rgtt

器件型号:TPS62152

工具与软件:

您好!

我们在逆变器设计中使用 TPS62152RGTT 来生成3.3V 辅助电源。 该器件由12-14V 电源供电。 我们已构建了几百个器件、没有任何问题。 最近、我们正面临部件有缺陷的问题。 故障始终是短路低侧开关。 这些器件在大约100-200h 的运行时间后开始发生故障。

此类缺陷的潜在根本原因是什么? 反向电流不应该是问题、因为我们使用使能引脚、一旦输入降至4.2V 至6.3V、该引脚就会关闭输出。

此致!

Maurice.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Maurice:

    您能否将原理图和布局分享 给我以供检查?

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    当然、非常感谢您的帮助。 我们有两个降压转换器(左侧:3.3V / TPS62152RGTT/右侧:5V /  TPS62153RGT)。 我们在中间层1上有一个大 GND 平面、在中间层2上有一个3.3V 平面。 底层上没有元件或平面。 在最坏的情况下、转换器近端的 PCB 温度约为75°C。  

    谢谢!

    Maurice.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    知道了、稍后会检查并更新给您。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maurice:

    由于您所说的故障、MOS 上的输入电压应力太高的可能性更大。

    对于原理图、重要的是在最靠近 VIN 引脚的位置添加一个0.1uF 电容器、以减少高频电压尖峰。  

    布局注意事项。 请将 SS 电容器移至较远位置、并通过过孔连接它、如数据表中的建议。

    这会使 CIN 引脚的 GND 与 GND 引脚短接、因此输入电流环路也会短接。 有助于减少高压尖峰。

    谢谢!

    Colin