工具与软件:
您好、先生、
我是 XOMobility 的 Raj。 我目前正在从事一个汽车直流/直流反激式转换器项目、其输入范围为24V 到100V、输出为12V/10A (120W)。 我想确认 LM5020是否可以处理这些额定功率。
您能否就此提供指导?
此致、
Raj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Raj、
感谢您通过 e2e 联系我们。
通常、根据经验、反激式拓扑适合50至100W 之间的功率级别。
控制器 IC 不是功率级别的限制因素。
它是功率级的组件、尤其是变压器的组件。
尤其是很难找到合适的反激式变压器来满足功率、空间和预算要求。
构建120W 反激式转换器是可行的、但这将具有挑战性。
LM5020可以处理该问题、但它是一款旧产品。
对于新设计、我们建议使用 LM5155或 LM5156 (具有抖动)。
我知道这些器件不能直接连接到100V 电源、但出于散热原因、使用集成稳压器来实现此类高电压绝不是一个好主意。
我们建议至少使用一个齐纳二极管来限制控制器 IC 的电源电压和分配功率耗散。
新型稳压器还具有更好的配套资料、尤其是专用于此器件的 QuisckStart 计算器。
无论选择哪种控制器 IC、我都建议查看可在 LM5155/56产品网站上找到的文档/配套资料。
本信函以及任何相关信函中的所有信息均"按原样"在"包括所有缺陷"的前提下提供、并且遵守 TI 的重要声明: www.ti.com/.../important-notice.shtml
此致
哈利
我同意之前的回应、即120W 反激式可能要求过高、尤其是12V/10A 输出。 适合的拓扑可能是推挽或正向转换器。 我可能会从 这里开始介绍 PWM 控制器。 此外、还应将 TI Power Stage Designer 视为一种有助于了解不同电源拓扑之间折衷的方法。

Steve