This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84250:激活 INH 时的输出残余电压

Guru**** 2506475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407485/tps84250-output-residual-voltage-when-inh-is-activated

器件型号:TPS84250

工具与软件:

您好!

我在项目中使用直流/直流 TPS84250、并通过 FPGA 控制"抑制"功能。

您能不能就禁用激活后输出电压不为零这一事实告诉我您的看法? 它保持在大约0.85V !

您是否知道该电压可能来自哪里、以及是否可以移除它以达到0V?

输入信息时、INH 引脚在禁用激活时为0V。

附件为电源图...

此致

Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在测试时、您的输出负载是多少??

    什么类型的负载?? 电阻式还是电子负载??

    您是否能够在启动和关断测试期间监控 PH 引脚。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

    感谢您的答复。

    负载为黑盒。 它是编码器头,主要由光电元件和小电子元件组成,如运算放大器。

    我将在本周三进行所要求的测量、并将结果回复给您。

    此致

    Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

    以下是请求的测量值:

    通道1:INH

    通道2:pH

    通道3:Vout

    启动:

    上电缩放:

    关断:

    断电缩放:

    PS:仅供参考、当我在输出端添加一个10R 电阻负载时、输出电压在关闭时降至约200mV。

    此致

    Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的正常负载可能非常轻、并且在稳压器关闭时不会将电压下拉至零伏。

    您是否在多个电路板上测试过此功能??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

    与 TPS84250的容量相比、负载确实较轻(大约为100mA)。

    我在其他牌上也有同样的现象。

    此致

    Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这可能是拉出的模块中存在一些泄漏的情况

    未连接负载时的输出电压上升。  您是否还能检查是否有任何东西

    而不包括连接到输出端的负载。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将由于不活动而关闭此帖子。

    如果您需要进一步的帮助、请打开新帖子。

    谢谢