This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70840-Q1:电源线噪声和手指触摸 IC 时的奇数行为问题。

Guru**** 2506985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419836/lm70840-q1-issues-with-noisy-power-line-and-odd-behavior-when-the-ic-is-touched-by-finger

器件型号:LM70840-Q1

工具与软件:

您好!

我已经 在设计中实施了 LM70840QRRXRQ1、从而将48V 降压至18V @ 3A。 当拉取~18V/V 500mA 或更高电压时、18V 电压轨会变得非常嘈杂且不受控制、并且我相信有一种声音来自开关电路。 在500mA 下拉、18V 线正常。

真正奇怪的是,当拉动> 500mA 时,我可以触摸 IC ,即使只是轻微的, 18V 导轨上的噪音消失,系统正常运行。

我的第一个想法是可能存在接地问题。 对于导致此问题的原因、您有什么建议吗?

谢谢!

Nico  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nico:

    您是否填写过 快速入门计算器? 如果是、您能与我们分享吗?

    您是否可以与我们分享任何示波器屏幕截图? 有什么好处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    下面是一些补充信息

    快速入门:

    e2e.ti.com/.../LM70XX0_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A0.xlsm

    WBench 设计:

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_18_5F00_3A.pdf

    Altium 电路原理图:

    Altium PCB 布局布线:

    顶部:

    底部:

    示波器捕获/图片:

    1.开始实验轻载,电力线示波器正常:

    2. 30秒后、系统在轻负载期间预热、可以看到18V 线发生某种崩溃:

    3.经过1分钟后、18V 线路已加载、变得非常不稳定:

    4. 18V 线在我触摸 IC 之前的时刻:

    5. 18V 线在我触摸 IC 后的时刻:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nico:

    您的应用的最大电流是多少? 查看随附的快速入门计算器、您会发现环路看起来并不稳定(相位裕度小于45度)。 请参阅随附的更新快速入门计算器、其中包含我添加的更改。 您的设计是否需要特定的带宽? 在更新的快速入门计算器中、我使用的是60kHz 的交叉频率。

    e2e.ti.com/.../LM70XX0_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A0_5F00_updated.xlsm

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    最大电流为3A。

    我在上面提供的 WBench 设计中实现了该设计。 到目前为止、WBench 给我带来了非常好的运气、这种设计是否存在根本缺陷?

    为什么在我触摸 IC 时问题消失了?  

    此致!

    Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nico:

    我们已经对 WEBENCH 模型进行了更新、希望模型更新能够在未来几天内上线。

    您的初始设计通过快速入门计算器显示不稳定性。 我不确定当您触摸 IC 时问题为什么消失。 也许需要对 IC 进行回流焊?