This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R050:12Vdd 时的电流消耗

Guru**** 2506305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3422R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409719/lmg3422r050-current-consumption-with-12vdd

器件型号:LMG3422R050

工具与软件:

尊敬的专家:

您能否帮助我们评估 在 开关电容器电路中使用 LMG3422R050的客户的这一问题

请参阅本电子邮件所附我的问题的详细说明。 这是机密信息。

e2e.ti.com/.../LMG3422R050_5F00_TI.pdf

使用12V 直流/直流转换器提供 LMG3422R050栅极驱动器的12V 偏置电流时、应该考虑多大的电流?

此外、

LMG 的12V 偏置是否取决于 GaN 器件 S1和 S2漏极处的电压大小? 此外、我查看了 LMG3422R050数据表。 这里有一条曲线显示 LMG 在不同频率下的电流消耗。 频率较高时、电流消耗会增加。

对于1 MHz 的高频情况、VDD 12V 偏置电压应考虑多大的电流?

感谢您的指导。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    很抱歉,我收到了这个问题,并开始阅读你的附件,我需要一些时间给你一个适当的答案。

    请给我,直到下周初,我会回到你。

    谢谢!

    Zach  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Zach。

    以下是所提供的其他信息:

    我通过 FPGA 和数字隔离器提供 PWM。  

    我将 PWM 频率降低到了100kHz。 具有90mA 电流限制的12V 辅助电源未下降。 为了验证 LMG3422R050功能、我检查了每个 LMG3422R050的 FAULT、OC 和 TEMPERATURE 输出。 FAULT"输出保持为高电平。 但是、OC 输出保持低电平、温度输出每160us 打开一个 PWM 周期(10us)。  
     
    S1和 S2处的电流限制为30mA。  
    是否可以告诉我为什么电路中发生短路?  

    在100kHz 完成测试后、我将增加12V 偏置电压下的频率和电流限制、以验证功能。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息、

    我对所使用的与器件电流消耗相关的电源有一些想法、我将在明天进行总结并分享。

    谢谢!

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    有任何相关更新?

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    Zach 今天不在办公室。 他将于本周重返办公室。

    此致!

    Kyle  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle:

    是否有任何更新? 谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Archie、

    我将此次回复分为三个部分:LMG342x 数据表规格、与客户测试设置有关的问题以及 TI 如何测量 VDD 电源的电流消耗。

    LMG342x 数据表规格:

    VDD 静态电流通常为700uA、这假设 Vdd 为12V、Vin 为0或5V、并且 LDO5V 无电流消耗。 另外、图5-9显示了电源电流与开关频率间的关系:

    这两个模式都假设没有从 LDO5V 引脚拉出电流。 这些值是我们希望从 VDD 引脚上看到的值、因此如果我们看到的值高得多、那么它通常与某些外设电路拉的电流比预期更大或者不正确的运行条件有关。

    客户测试设置:

    客户表示电源正在输出电流的30mA、直流/直流转换器消耗14mA。 很可能有一些电流来自电源、但使用电源来测量 VDD 电流消耗将非常不准确。 我强烈建议客户使用电流探头或一些精确的电流检测方案。 此外:

    -如何测量直流-直流转换器的电流14mA ? 如果该值来自数据表、则可能转换器会消耗更多电流。

    -是否有任何电路连接到 LDO5V 引脚?

    -客户是否可以卸下直流-直流转换器,直接使用电源为 VDD 供电? 这将有助于我们缩小出现问题的器件的范围。

    TI 如何测量 VDD 电源的电流消耗:

    1. 两个器件连接在半桥中

    注意:低侧专用电源 LS_VDD、用于准确测量电压和电流(电源具有开尔文连接、用于准确强制电压)。 HS 具有专用的隔离式电源。 在 HS 隔离式电源上、我们在输入端连接5V 电压、并在输出端生成10V 电压。  这将为 HS_VDD 生成10V 电压。 隔离器+5V_H 由外部 LDO 生成。

    1. 来自具有高侧信号的模式发生器的低侧和高侧互补 PWM 信号会通过隔离器、并且 LS_IN 不使用隔离器。
    2. 测量半桥开关期间的 LS_VDD 功耗。

    注意:IVDDOP 测试使用示波器测量 LS_IVDD 电流。  电流探头连接在 LS_VDD 电源上。  示波器设置为以6.25GS/s 的速率运行、测量电流波形并捕获多个周期的平均值。  

    图:

    请告诉我您有什么后续行动、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的详细答复。 以下是后续措施:

    [报价 userid="525701" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409719/lmg3422r050-current-consumption-with-12vdd/5419157 #5419157"]如何测量来自直流/直流转换器的电流14mA? 如果该值来自数据表、则转换器可能会消耗更多电流。

    14mA 在实验室中使用与直流/直流转换器输入端串联的万用表进行测量、而直流/直流转换器的输出与电路的其余部分断开。

    是否有任何电路连接到 LDO5V 引脚?

    是的、LD05V 连接到两个数字隔离器 ISO7760FDBQ、这两个隔离器为 LMGXX 提供 PWM。 我复制的原理图与 LMG342XEVM-04X 用户指南中建议的元件值完全相同。

    1. 如果我将 VCC1直接连接到5V 电源、我能否从电路中移除 C10、C2、R3和 R4?
    2. 应用中的其余原理图是否正确? 我是否需要进行任何修改?

    客户是否可以卸下直流/直流转换器并直接使用电源为 VDD 供电? 这将帮助我们缩小问题设备的范围。

    我会努力让你知道。

    1. 在以下情况下、是否可以告诉我是否有任何方法来确定 LMG3422R050的问题:

    故障信号处于高电平、我能够测量预期的输出电压。 不过、在电路上运行大约30分钟后、输出电压会显著波动。 我没有在设置中做任何更改。 为了找出这个问题、我添加了两个电阻(10 Ω 和0.02 Ω)、分别与 S2和 S1串联、以限制电流并允许测量 SW2漏极的电压变化。 我发现、当电容器充电时、LMG3422R050会随机关断。 有时、当 PWM 信号处于高电平并应消耗电流时、SW2内的 GaN 晶体管将关闭、导致漏极电压恢复到6V、与 S1处相同。

    电路规格如下:
    S1上的电源:5V、60mA
    电源为 S2:6V、110mA
    PWM 频率:100KHz

    输出波形如下图所示。

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    如上所述、我将在下周早些时候查看此更新、并在本主题中进行跟进。

    谢谢!

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    上述后续行动已经解决。 无需采取进一步行动。 以下是新查询:

    我只想让你告诉我以下问题:
    1. 如果我仅使用一个数字隔离器为两个开关提供 PWM 信号、HV-S1是否会影响 HV-S2? 我已经 将 SW2的 LD05引脚连接到数字隔离器的电源引脚。 然而,当我 在不接触 HV-S2的情况下增加 HV-s1的电压时, HV-S2的电源电压从5V 增加到5.5V。 我检查了两个开关的 LD05引脚、两个开关都显示5V。
    2. 什么原因可能导致上述问题? 因为两个开关外部没有布线连接 HV-S1和 HV-S2。
    提前感谢您 的支持。
    此致、
    阿奇·A·.