This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:无法获取电池组引脚和电池组顶部引脚 ADC 计数的正确值

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420113/bq76952-unable-to-get-correct-values-of-pack-pin-and-top-of-stack-pin-adc-count

器件型号:BQ76952

工具与软件:

我将从 READCAL_1 0xf081寄存器中的第6个偏移读取电池组引脚计数、并从第8个偏移读取电池组顶部计数。 不过、这不能为我提供针对施加的电压的正确 ADC 计数。 我在电池组引脚上施加的电压为48V、将在 Vref 1.212的电压分压器之后变为1.182V 、因此对于16位 ADC、我必须获得 ADC 计数63913、位 Im 获得的值要低得多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diya、

    READ_CAL1 ()子命令提供原始 ADC 测量。 这些值还没有通过校准或增益。 这些是校准和添加增益后的值吗?

    如果没有 BQ769x2校准和 OTP 编程指南、则可提供有用的指导来说明如何执行此操作。 更多有关电压校准的信息、还可在中找到 第4.10电压校准(ADC 测量) 功能和特性

    此致、
    Alexis