This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:TPS51285B VO1引脚功能

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419140/tps51285b-tps51285b-vo1-pin-function

器件型号:TPS51285B

工具与软件:

您好!

   在我的原理图中、vo1保持悬空。 那么在重负载条件下、VR 工作频率约为1.4MHz。

您能解释一下这个现象吗?

此外、需要帮助以列出 vo1引脚的所有功能?

祝你一切顺利

Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是中国节日,将于10月8日回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    您能否提供原理图供我检查? 谢谢。

    奥罗拉