This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:如何通过 NTC 计算电池组温度?

Guru**** 2506915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414414/bq25155-how-to-calculate-battery-pack-temperature-by-ntc

器件型号:BQ25155

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户想通过 NTC 计算电池组的温度。

但我们需要用于此任务的公式或工具。

请帮助为我们分享该工具。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要了解有关 BQ25307TS 函数的更多信息、请参阅 此应用手册的"热参数"部分。此外、您可以使用 此工具 来帮助计算 TS 参数和电阻。 如果您需要进一步说明、敬请告知。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan、

    感谢您的资料。 进一步了解我们芯片的设计很有帮助。

    我的客户目前想根据 ADC 数据了解电池组的实际温度。

    如何通过主机将 ADC 数据转换为实际温度?

    在您的资料中、我没有看到、请帮助

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    您可以使用 ADC TS 函数将 ADC 位转换为电压:

    一旦在 TS 上存在电压、您就可以使用 ITS_BIAS 电流来计算电阻、其中 Vts/ITS_BIAS = RTS。 如果只有一个 NTC 连接到 TS 引脚、则 RTS 可能等于 RNTC。 如果您使用补偿电阻器、情况可能会更复杂、但目标是解决 RNTC 问题。

    然后、您可以使用 NTC 的特性、根据计算出的电阻和 NTC 在整个温度范围内的预期电阻来计算温度。 对于某些 NTC、可以在各种温度下使用基准电阻。 对于其他 NTC、可以将这些参数插入 NTC 公式中来求解温度:

    对于此公式、R 是计算得出的电阻、R0是校准后的电阻、B 是 NTC β 值、T0是校准后的电阻的温度。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan、

    感谢您的讲解和指导。

    BRS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    您能否使用数据表中的表格作为示例来演示计算?


    我将上述公式应用到"暖"行(温度为45°C)、但计算的结果与表中显示的值不匹配。

    谢谢

    此致、

    Howard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    据我所知、ITS_BIAS 是固定的、因此您应该使用80uA (典型值)

    我知道您的电路中有与 NTC 并联的10千欧电阻、所以应包含实际效应电阻器(10千欧+ NTCin 并联)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard:

    正如 Paul 提到的、在计算 R 时应该考虑额外的外部电阻。ITS_BIAS 是一个固定的典型80uA 偏置电流、因此您应该能够使用大约这个大的电流。

    如果有一个10k Ω 的电阻器与计算得出的4903.4欧姆的 NTC 电阻并联、您预计会在 TS 上看到大约3.29k Ω 的电阻、表示 ITS_BIAS 约为80uA、电压为0.265V

    此致、

    Juan Ospina