请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOST-LP5569EVM 工具与软件:
EVM 原理图中与 LED 串联的1 Ω 电阻器(R1至 R9)的功能是什么。
如何为电阻选择1欧姆的电阻值。
是与 LED 驱动器共享散热负载吗? 如果是这样、那么在20mA 额定电流下、该电阻器上的电压仅为20mV。 且耗散功率为0.4mW。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
EVM 原理图中与 LED 串联的1 Ω 电阻器(R1至 R9)的功能是什么。
如何为电阻选择1欧姆的电阻值。
是与 LED 驱动器共享散热负载吗? 如果是这样、那么在20mA 额定电流下、该电阻器上的电压仅为20mV。 且耗散功率为0.4mW。
尊敬的 Chinmaya:
我们的专家是 ooo、他将在他回到办公室后回复您、感谢您的耐心。
BR、Jared
尊敬的 Chinmaya:
很抱歉您的回复延迟、感谢您的耐心等待!
是的、正如您所理解的。 您可以根据输出电流和 LED 正向电压确定电阻器的值、以尽可能减少 LED 驱动器的热耗散。
BR、Jared