This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51218:DRVH、DRVL 下拉

Guru**** 2506565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420720/tps51218-drvh-drvl-pull-down

器件型号:TPS51218

工具与软件:

您好!

我们的客户问、TPS51218是否在 DRVH、DRVL 上内置下拉功能、以便在上电前保持低电平状态 、例如下拉电阻器、下拉晶体管。

您能否告诉我们 TPS51218是否集成了这些类型的下拉电路。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在是中国假期、我们将于10月8日与您联系。 感谢您的耐心等待!

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的控制器都具有内部下拉电路、可在上电之前保持低电平状态。  内部有一个 MOS 下拉至 GND。 芯片只有在确定满足启动条件时才会输出驱动信号。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    非常感谢您的反馈。

    让我再次确认。 我们是否知道 DRVH、DRVL 输出在 VDD 至 VDD 不导通且 EN =低电平状态期间保持低电平状态?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、回答正确。

    奥罗拉