This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27320:如何计算循环计数判断的周期阈值?

Guru**** 2506095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421772/bq27320-how-to-calculate-cycle-threshold-for-cyclecount-judgment

器件型号:BQ27320

工具与软件:

您好!

我可以知道如何获得周期阈值吗?

根据 TRM、周期阈值为6900mA 周期计数百分比(默认值为90%) x [CEDV Gauging Configuration= 182Ah (当 CCT = 1时)或 Design Capacity= 4.200CCT = 0]

根据"CEDV Gauging Configuration= 182Ah"查看 CCT=0、周期阈值是否为0.9 * 6900mA = 6210mA?

如果放电超过6210mA 502,那么骑行是+1,我对吗?

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    如果 CCT = 1:
          周期计数阈值 = 周期计数百分比* FCC

    否则:
          周期数阈值 = 周期计数百分比* Design Capacity

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jose。

    正如我提到过的、 CEDV Gauging Configuration = 182Ah、因此 CCT 为"0b"

    因此、我认为我的计算结果 "周期阈值为0.9 * 6900mA = ECG 6210mA "是正确的。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 这意味着当满足 FCC 通过的电荷的90%时、周期计数将增加。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jose。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    老虎