主题中讨论的其他器件:CSD25480F3、 CSD25483F4
工具与软件:
你好
我需要你的帮助
我正在设计 PCB 板、它需要能够在2个器件之间切换。
一般特性:
直流电压
电源- 12v 0.5A
电源- 9V 0.66A
电源- 5V 1.2A
总功率通常为6瓦
进行死区时间控制
逻辑
如果输入0 -器件1启用电源
器件2禁用电源
如果输入1 -器件1禁用电源
器件2使能电源
TI 是否有任何类似的 IC 功能? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好
我需要你的帮助
我正在设计 PCB 板、它需要能够在2个器件之间切换。
一般特性:
直流电压
电源- 12v 0.5A
电源- 9V 0.66A
电源- 5V 1.2A
总功率通常为6瓦
进行死区时间控制
逻辑
如果输入0 -器件1启用电源
器件2禁用电源
如果输入1 -器件1禁用电源
器件2使能电源
TI 是否有任何类似的 IC 功能? 
您好、Mykhaylo、
感谢您的咨询。 我是 TI FET 产品系列的应用工程师。 只有分立式和电源块 MOSFET 器件。 在没有额外支持的情况下、我们没有可以在您的应用中工作的独立 FET。 我将把它重新分配给电源开关应用团队。 他们可能有适用于您的应用的产品。
此致、
约翰·华莱士
TI FET
(无附加支持)
你好、约翰·华莱士
感谢您的答复
我对不同开关几乎没有经验。 由于这是一个原型设计、我对不同的方案很感兴趣、会构建一些 PCB 并对其进行测试。 您会得到什么?
我可以使用此类 MCU 提供支持吗?
逻辑
1 0 -器件1
0 1 -器件2

尊敬的 Mykaylo:
对于分立式实施、您可以使用 P 沟道 FET、比 N 沟道 FET 更易于驱动。 将每个 FET 的源极连接到输入电压、将漏极连接到各个负载。 PFET 通过将栅极拉至 GND 来打开、通过将栅极上拉至源极来关闭。 您应该能够使用上拉至输入电压的集电极开路输出直接从 MCU 驱动 P 沟道 FET 的栅极。 我推荐采用 F3 FemtoFET 封装的 CSD25480F3 -20V PFET、或采用 F4 (较小) FemtoFET 封装的 CSD25480F3 -20V PFET。 如果您有任何问题、敬请告知。
谢谢!
John
我开始进行 PCB 原型设计、发现它是一个非常小的 FET (CSD25480F3)。 如果电压为12V、电流为0.5A、它是否可以正常工作?
尊敬的 Mykhaylo:
FemtoFET 是具有可焊接 LGA (基板栅格阵列)焊盘的小型芯片级 FET。 推荐的两种 FET 都具有-20V BVDSS、并将使用12V 输入。 这些 LGA 器件的最大功率耗散约为0.5W。 由于导通电阻较低、CSD25483F4和 CSD25480F3在1.2A 电流下的导通损耗估计分别为335mW 和214mW。 这在软件包的功能范围内。 请务必遵循 TI PCB 封装和模板建议、以确保成功组装到您的 PCB 上。 下面是指向 TI FemtoFET SMT 指南的链接。
https://www.ti.com/lit/pdf/slra003
谢谢!
John