This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:设计升压转换器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423233/tl494-design-a-boost-converter

器件型号:TL494

工具与软件:

使用 TL494 IC 来制作一个升压转换器。

输入电压为100-250V、输出电压为300V、满载功率为250W。

开关频率为300kHz。 这是我的原理图  

这是我的 MOSFET 的 Vgs、输出电压  绿色是输出电压、黄色是 PWM 波形。

我想问一下是什么原因导致我的 PWM 运行失败。 有时它工作有时它关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    检查输出电压是否显示电压过高、然后 IC 会停止脉冲以等待压降。 首先检查并确认这一点。