This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828303:MODE 引脚连接

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM828303, ADC12DL2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421571/tpsm828303-mode-pin-connection

器件型号:TPSM828303
主题中讨论的其他器件: ADC12DL2500

工具与软件:

您好!

对于 P/N: TPSM828303、模式引脚选择应上拉至 Vin 还是下拉至接地?

提前感谢。

此致

Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haritha 您好!

    感谢您使用 E2E。

    MODE 引脚选择取决于应用所需的工作模式。 如果需要轻负载效率、则应将 MODE 引脚设置为低电平、以便在 PSM (省电模式)下运行。 如果 MODE 引脚为高电平、转换器将维持所有负载电流的强制 PWM (脉宽调制)运行。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的第7.3.1和7.3.2节。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的快速回复。

    应用场景 :我们要为 ADC (P/N:ADC12DL2500)生成 P/N: TPSM828303 (VLVDS 的1.9V 为5V 至1.9V)的输入电源、因此您可以建议 ADC 应用的 MODE 引脚连接

    提前感谢。

    此致

    Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haritha 您好!

    在功耗模式1和2下、ADC 的 VLVDS 电流消耗为389mA、这在 MODE 为低电平时约为 TPSM828303 PFM 和 PWM 运行之间的自动转换点。 这意味着您将无法从省电模式中真正受益、与处于高电平模式时相比、效率几乎相同。

    但在 ADC 功耗模式3下、VLVDS 电流消耗为0mA、您将受益于 TPSM828303具有高得多的效率(MODE 引脚为低电平)。

    我不是 ADC 专家、但从数据表中看、VLVDS 似乎对 ADC 性能有影响。 TPSM828303的负载调节和输出电压纹波在强制 PWM (MODE 引脚为高电平)下性能更好(请参阅 数据表中的图8-35)。 此外、在该模式下、开关频率几乎保持恒定(请参阅图8-29)、如果需要、这将允许进行更具体的额外滤波。 如果 TPSM828303 (与其他转换器相比)已经出色的输出电压质量仍然不够、则可以在 TPSM828303的输出端添加一个具有高 PSRR 的 LDO。

    我认为强制 PWM (MODE 引脚为高电平)是您的有源用例的更好选择。 在 ADC 功耗模式3中、 TPSM828303模式引脚低电平可以节省功耗、并且性能可能无关紧要。 也许您可以控制模式引脚状态、并在 ADC 的功耗模式3下将其设为低电平。

    此致、

    Andreas。