This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:在 mF 范围内添加大容量电容是否安全、以实现导通模式运行?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423044/lm3644-is-it-safe-to-add-bulk-capacitance-on-out-in-mf-range-for-pass-mode-operation

器件型号:LM3644

工具与软件:

您好!
我们正在使用 LM3644YFFR 驱动 IR 投影仪、并寻求有关在 OUT 引脚上放置大容量电容产生的任何不良影响的建议。 在我们的设计中、LM3644将在 IR 模式下工作、但我们不希望再进入升压模式、因为我们的 VIN 为3.9V、远高于 IR 投影仪的输入电压(即使考虑到 VHR 和 PMOS 压降裕度)。 我们希望在 OUT 引脚上添加1-4mF 级大容量电容、以减少流入器件的峰值电流。
  • 根据数据表、当输出低于2.3V 时(例如在器件启动期间)、PMOS 将充当200mA 的电流限制器。 当1-4mF 打开时、这将在我们每次启用输出时导致几毫秒的 PMOS 调节。 您是否希望这样做可以缩短设备的使用寿命?
  • 根据我们的理解、该器件绝不应进入升压模式、但大容量电容是否仍会在某种程度上对器件的稳定性产生负面影响?
  • 根据我们的用例、我们是否可以移除 SW 电感器而不产生任何后果?
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magnus:  

    可满足您的应用需求。 关于您提到的3个问题、  

    • 这样不会对设备的使用寿命造成任何损害。  
    • 由于器件始终以导通模式工作、因此没有稳定性风险。  
    • 在这种情况下、您可以省去电感器并与 SW 连接。 但请确保器件处于通过模式。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。