This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:LM3409 Q1

Guru**** 2506605 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423628/lm3409-q1-lm3409-q1

器件型号:LM3409-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3409

工具与软件:

使用 LM3409作为恒定电流的高 IQ、  

 我的 ROFF 68K 欧姆和 COFF 10nF、并在 COFF 引脚上施加5V 恒定电压、  

但在我的情况下、输入电压和输出负载电流变化 toff 都会发生变化。

我分享了我的电路作为您的参考

谢谢  

此致

Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Senthil:  

    我今天早些时候已回复了您的其他主题。 请不要创建重复的主题帖。  

    谢谢!

    Jaron