This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:LM3409-Q1

Guru**** 2505755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421765/lm3409-q1-lm3409-q1

器件型号:LM3409-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3409

工具与软件:

您好!

IAM 使用 LM3409模型进行恒流驱动时、我设置了2.4A 的电流、COFF 时间根据计算和测量结果是不同的、我是否可以在仿真中知道我需要测量哪个信号准确、对于 Coff 测量、我测量了 PMOS 开关(栅极输入)的关断时间。

我们期待您的快速响应。

谢谢。此致、

Sethilkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sethilkumar、

    是的、这是需要测量的正确信号、假定您测量的是栅极输入电压低电平不为高电平(PMOS)的时长。 如果您提供了原理图和计算结果、我可以帮助您查看是否有任何错误。  

    谢谢!

    Jaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 jaron

     我的 ROFF 68K 欧姆和 COFF 10nF、并在 COFF 引脚上施加5V 恒定电压、  

    但在我的情况下、输入电压和输出负载电流变化 toff 都会发生变化。

    我分享了我的电路作为您的参考

    谢谢  

    此致

    Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaron:

           正如 iam 分享我的电路结果在她讨论的那样、我的 Coff 时间随着输入电压的变化而变化、在这方面您能帮助我们吗  

    ROFF =68K、COFF=10nF、IAM 向 ROFF 施加恒定的5V 电压、COFF 没有反馈、

    1、IAM 采用9V 至26V 的可变输入电压(步进电压9V、14V、18V、22V、26V)但在此条件下、2.3A 恒定的输入电压以及 Coff 时间也会发生变化。

    我的问题是、COFF 时间会变化、还是应该是恒定的。

    输出波形共享给您的参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Senthil:

    COFF 时间仅在以 Vout 为基准时才恒定。 如果您的 Coff 引脚以恒定的5V 电源为基准、则 Coff 时间会有所变化、因此峰峰值纹波也会有所不同。

    谢谢!

    Jaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jaron  

            感谢您的信息,关于 Coff 计时,我还有几个疑问需要澄清

    RSNS I 计算出0.0820欧姆、因此将根据公式正确设置为最大电流3A、是 RSNS 为电流设置电阻器(最大限值)。

    2.can 向 IADJ 引脚施加0-1.24V 恒定电压、或者需要对此引脚使用任何 RC 组合。 IAM 将1.015V 应用于 iadj 引脚恒定、无需任何 RC。

    COFF 引脚和 IADJ 引脚是否与 PMOS 栅极电压中的 PWM 开关具有任何关系?

    COFF 引脚的最大流耗是多少?

    我分享了原理图供您参考

    ...

    谢谢  

    Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的 Rsns 是电流设置电阻器,您的计算是正确的。  

    2. 使用此方法时、建议在 IADJ 引脚与 GND 之间连接一个0.1 µF 电容。 也可能是
    必须与电容器串联一个1kΩ 电阻以构成 RC 滤波器。 将有助于消除高电平
    由其他连接电路产生的频率噪声。

    3. 有两种方法可以进行 PWM 调光。 方法1:向 EN 端子施加外部 PWM 信号、该方法与 COFF 无关、或者 IADJ 仅向 EN 引脚提供 PWM 信号、EN 处为逻辑低电平(低于0.5V)将禁用内部驱动器并关闭流向 LED 阵列的电流。 方法2: 外部并联 FET、在该方法中、一个小二极管和一个额外的电阻器与关断时间电阻器串联、如下图所示。  数据表的第8.3.8节对该方法进行了深入介绍。

    4. 虽然我可以告诉你这个引脚的电流消耗非常低,在 nA 级范围内,但是这个引脚的典型电流消耗没有被指定。  该引脚的绝对最大持续电流额定值为+/- 1 mA、但正如我所说、典型值应远低于该值。

    谢谢!

    Jaron