工具与软件:
使用 LM25149设计电路时、我想使用开关打开/关闭 AEF 和 DRSS 功能、以评估 EMI 抗扰功能。
我想知道最佳电路配置。
当 R_CNfg=29.9k 或41.2k 时
・我通过 R_CNFG 将 AEF 连接到 GND、是否会关闭 AEF?
・如果我通过 R_CNFG 将其连接到 GND 并将其从 CNFG 引脚分支出来并连接到 VDDA、DRSS 会发生什么情况? 另外、AEF 会导通吗?
您是否建议采用电路配置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
使用 LM25149设计电路时、我想使用开关打开/关闭 AEF 和 DRSS 功能、以评估 EMI 抗扰功能。
我想知道最佳电路配置。
当 R_CNfg=29.9k 或41.2k 时
・我通过 R_CNFG 将 AEF 连接到 GND、是否会关闭 AEF?
・如果我通过 R_CNFG 将其连接到 GND 并将其从 CNFG 引脚分支出来并连接到 VDDA、DRSS 会发生什么情况? 另外、AEF 会导通吗?
您是否建议采用电路配置?
您好!
29.4k 电阻器将关闭 DRSS、41.2k 将开启它。 我们不建议将其接地
AEFVDDA 引脚将在启动时控制 AEF。
您可以使用 webench 或我们的设计计算器帮助根据需要的条件和设置进行配置- https://www.ti.com/tool/download/LM5149-LM25149DESIGN-CALC
此致、
Rahil
尊敬的 Kazuto:
它不是那么简单。
DRSS 无法动态更改、因此您必须先开启或关闭 DRSS、以便 S2只能在启动前使用
启动后、CNFG 引脚将被锁存到 DRSS 开/关。 然后您可以使用强上拉/下拉来开启/关闭 AEF。 我会放置一个开关、让 CNFG 连接到 VDDA 和 GND 或使用微控制器。
AEF 默认根据负载电流开启/关闭、但可以使用上述 CNFG 引脚进行操作
希望这种解释有所帮助。
此致、
Rahil