This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:电感器选择

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425815/bq25125-inductor-selection

器件型号:BQ25125

工具与软件:

由于空间限制、我 必须在 SW 引脚上使用非常小的 SMD 电感器。

数据表建议使用2.2µH 电感器、但这些电感器的尺寸不小于0603。

我发现了一个小型1.5µH 电感器: TDK PLE856CCA1R5M-1PT00 、但我不确定这是否会起作用。

它的额定值为:


1MHz 时- 1.5μH±20%

- Isat 330mA (max)、 400mA (典型值)

- DCR 520mR (max)、450mR (典型值)

使用的最大电流

- 5V USB 输入

- 1,8V 系统  

- 1、8V LDO

- 典型电流:~ 4 -50mA ,但我想把它布置为达到150mA 峰值

在"SLURAY9—BQ25125设置指南工具"中、我可以将电感器更 改为1.5µA、并使用 ISYS (Max) 150mA the 峰间电感器纹波电流 从261、8mA 增加到384mA 和 最大电感器电流 从280、9、9mA 到342mA。


我是否可以使用此1.5µH 电感器?

是否必须更改其他值、例如输出电容器(目前是10µF)。

与2.2µH 相比、效率会大幅下降吗?

在更改电感器时、是否还有其他需要考虑的因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、1.5uH 电感器可以在较低的电流消耗下与该器件一起工作。

    输出电容器可以保持相同的值。

    可能会影响效率。 要考虑的一个主要元件特性是 DCR 及其与所选替代电感器的比较情况。

    在选择电感器时、饱和电流、最大电感器电流和输出纹波都是可能需要考虑的影响。  

    此致、

    Juan Ospina