This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62918:设计审查

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428077/tps62918-design-review

器件型号:TPS62918

工具与软件:

您好!

我的客户已申请 TI 对 TPS62918设计的审核。

 -输入电压12V/IOUT VOUT 1.8V、3.3V/IOUT 最大5A

请查看以下内容:

  SCONF 设置是否适合输出
 -其他错误和建议
 -是否有任何零件可以删除

e2e.ti.com/.../TPS62918RPYR_5F00_20241022.pdf

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:  


    我建议为1.8V 电压轨使用1.4MHz Fsw 设置(4.87k 接地电阻)。 您还可以从1.8V 电源轨的第二级中移除1个电容器、第二级输出可以为1x 22uF。

    对于3.3V 电源轨、我建议在第一级添加2个22uF 电容器、以便铁氧体磁珠之前的电容为8个22uF 电容器。

    此致、

    Britton