This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82816:低压降运行

Guru**** 2511645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427568/tpsm82816-low-dropout-operation

器件型号:TPSM82816

工具与软件:

尊敬的专家:

是否可以在100%模式下使用 VIN = 5V、VOUT = 4.2V 设置的 TPSM82816?

100%模式下 VIN 和 VOUT (VIN-VIN VOUT)之间的最小电压差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这应该是可行的、但取决于您的输入电压容差和负载电流。  D/S 中的此部分是否为您解释?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    感谢您的答复!

    很抱歉未确认 D/S
    我们再次检查此 D/S 解释。

    还有另外一个问题。
    当我们用公式(5)计算 VE4.0时、我们参考图6-5或图6-6至确定性(min)是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些图适用于此系列中的不同器件。  因此、使用您将要使用的器件上的图形。

    我推荐较新的 VCA 封装、因为它更小、效率更高。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    感谢您的答复!